990-91078G-006

Conexión de los cables de señalización en sistemas en paralelo

  1. Conecte los cables en paralelo opcionales entre todos los SAI del sistema en paralelo.
    NOTA: Consulte Interfaces de comunicación para obtener información sobre la ubicación de los puertos paralelos.
  2. Para los SAI de 10/15/30/40 kVA, retire el panel lateral derecho de los SAI. Para los SAI de 20 kVA, retire el panel lateral izquierdo de los SAI. Saque la placa paralelo.
  3. Quite los puentes de la placa paralelo en función de su sistema:
    • En los sistemas en paralelo con dos SAI, quite los puentes de J34, J36, J38, J39 y J42 en ambas placas.
    • En los sistemas en paralelo con tres y cuatro SAI, quite todos los puentes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?