990-5940H-006

Conexión de los cables de alimentación en el SAI de 30-40 kVA 400 V/15-20 kVA 208 V

  1. Compruebe que todos los disyuntores se encuentren en la posición OFF (abiertos).
  2. Retire la placa inferior.

    Vista posterior

  3. En sistemas con suministro de red con dos entradas, retire los tres puentes de suministro de red simple principal.
  4. Pase los cables de alimentación por la parte inferior del SAI.
  5. Conecte el cable de PE a la barra colectora PE.
  6. Conecte los cables de entrada, de salida y de derivación (si procede).
  7. Conecte los cables de batería si el SAI tiene baterías externas para funcionamiento con mayor autonomía.
    NOTA: Asegúrese de que el tipo y el número de bloques coincidan con los de las baterías internas.
  8. Vuelva a colocar la placa inferior.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?