990-5940G-012

Raccorder les câbles d'alimentation dans l'ASI 30-40 kVA 400 V / 15-20 kVA 208 V

  1. Vérifiez que tous les disjoncteurs sont ouverts.
  2. Retirez le panneau inférieur.

    Vue arrière

  3. Pour les ASI configurées avec double réseaux d'alimentation, retirez les trois supports d'alimentation secteur simple.
  4. Acheminez les câbles d'alimentation via la partie inférieure de l'ASI.
  5. Raccordez le câble PE au jeu de barres PE.
  6. Raccordez les câbles d'entrée, de sortie et de bypass (le cas échéant).
  7. Raccordez les câbles de batterie si l'ASI doit être équipée de batteries externes pour une autonomie étendue.
    NOTE: Assurez-vous que le type et le nombre de blocs sont identiques à ceux des batteries intégrées.
  8. Réinstallez le panneau inférieur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?