990-91216D-037

将并联维修旁路面板固定到墙上

小心
小心人身伤害和设备损坏
  • 安装并联维修旁路面板的墙壁或机架应结构稳固且足以支持设备的重量。
  • 使用适合墙壁/机架类型的五金件。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  1. 在墙面上测量并标记四个固定孔。

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

     
  2. 在四个标记处钻孔并安装固定螺栓。
  3. 拧下螺钉并打开并联维修旁路面板的内门。
  4. 将并联维修旁路面板固定到墙上。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.