990-91216D-037

连接 Galaxy VS UPS 的信号线

注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
  1. 将断路器指示灯的 Class 2/SELV 信号线从并联维修旁路面板的控制接线盒连接到 UPS 1 和 UPS 2。
    注: 断路器指示灯属于 Class 2/SELV 电路。Class 2/SELV 电路必须与初级电路隔离。切勿将任何电路连接到断路器指示灯接线端子,除非能够确认该电路为 Class 2/SELV
  2. non-Class 2/non-SELV 信号线从并联维修旁路面板的控制接线盒连接到 UPS 1 和 UPS 2。
  3. 拉紧信号线的松弛部分,并将信号线紧固在线缆扣上。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.