990-91216D-037

拆下零线跳线

注: 零线跳线就是对零线进行螺栓连接,确保在 4 极断路器断开时零线不会断开。
注: 如果当地法规有要求,安装 Galaxy VS 时,只需拆下零线跳线即可。安装 Galaxy VS 时,可选择拆下零线跳线。
注: 每次安装 Easy UPS 3S 或 Easy UPS 3M 时都要拆下零线跳线。安装 Easy UPS 3S 或 Easy UPS 3M 时,必须拆下零线跳线。
  1. 拆下 UOB1 和 UOB2 之间的零线跳线(线缆和/或铜排)。重新将螺钉装回原位。
  2. 拆下 MBB 上的零线跳线(线缆或铜排)。

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.