990-91216D-022

De stroomkabels aansluiten op GVSBPAR60K120H voor een 3:1 UPS-systeem

  1. Sluit de PE-kabels aan op de PE-busbar.
  2. Sluit de ingangskabels/bypasskabels van de netvoeding aan.

    Enkele netvoeding

    Dubbele netvoeding

  3. Sluit de UPS-ingangskabels/UPS-bypasskabels van de UPS 1 aan.
  4. Sluit de UPS-ingangskabels/UPS-bypasskabels van de UPS 2 aan.
  5. Sluit de UPS-uitgangskabels van de UPS 1 aan.
  6. Sluit de UPS-uitgangskabels van de UPS 2 aan.
  7. Sluit de belastingskabels aan.
  8. Bevestig de kabels, zoals is weergegeven, met bindstrips (meegeleverd) aan de trekontlasters.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.