990-91216D-022

Het parallelle onderhoudsbypasspaneel aan de muur bevestigen

VOORZICHTIG
Risico op lichamelijk letsel of apparaatschade
  • Bevestig het parallelle onderhoudsbypasspaneel aan muren of rekken met een goede constructie die het gewicht van de eenheid kunnen ondersteunen.
  • Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal voor het type muur/rek.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.
  1. Bepaal waar de vier montagegaten moeten komen en markeer deze op de muur.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

     
  2. Boor gaten in de vier gemarkeerde locaties en bevestig de verankeringsbouten.
  3. Verwijder de schroeven en open de binnendeur in het parallelle onderhoudsbypasspaneel.
  4. Bevestig het parallelle onderhoudsbypasspaneel aan de muur.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.