990-91216D-017

Collegamento dei cavi di alimentazione a GVSBPAR60K120H per un sistema UPS 3:1

  1. Collegare i cavi PE alla sbarra PE.
  2. Collegare i cavi di ingresso/bypass dall'alimentazione di servizio/di rete.

    Singola rete di alimentazione

    Doppia rete di alimentazione

  3. Collegare i cavi di ingresso/bypass dell'UPS dall'UPS 1.
  4. Collegare i cavi di ingresso/bypass dell'UPS dall'UPS 2.
  5. Collegare i cavi di uscita dell'UPS dall'UPS 1.
  6. Collegare i cavi di uscita dell'UPS dall'UPS 2.
  7. Collegare i cavi di carico.
  8. Fissare i cavi con fascette adeguate (fornite) ai serracavi, come mostrato.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.