990-91216B-016

Hubungkan Kabel Daya pada GVSBPAR60K120H untuk Sistem UPS 3:1

  1. Hubungkan kabel PE ke busbar PE.
  2. Hubungkan kabel masukan/bypass dari utilitas/catu daya.

    Catu Daya Utama Tunggal

    Catu Daya Utama Ganda

  3. Hubungkan kabel masukan/bypass UPS dari UPS 1.
  4. Hubungkan kabel masukan/bypass UPS dari UPS 2.
  5. Hubungkan kabel keluaran UPS dari UPS 1.
  6. Hubungkan kabel keluaran UPS dari UPS 2.
  7. Hubungkan kabel beban.
  8. Kencangkan kabel dengan pengikat kabel (disertakan) ke lekukan kabel seperti ditunjukkan.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.