990-91216B-011

Virtakaapeleiden kytkeminen (GVSBPAR40K50H) 3:1-UPS-järjestelmää varten

  1. Yhdistä PE-kaapelit suojamaadoituskiskoon.
  2. Kytke syöttökaapelit/ohituskaapelit verkkovirrasta.

    Yksittäinen syöttö

    Kaksoissyöttö

  3. Kytke UPS-syöttökaapelit/UPS-ohituskaapelit UPS 1:stä.
  4. Kytke UPS-syöttökaapelit/UPS-ohituskaapelit UPS 2:stä.
  5. Kytke UPS-lähtökaapelit UPS 1:stä.
  6. Kytke UPS-lähtökaapelit UPS 2:stä.
  7. Kytke kuormakaapelit.
  8. Kiinnitä kaapelit nippusiteillä (toimitetaan mukana) kaapelin vedonpoisto-osiin kuvan mukaisesti.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.