990-91216D-006

Conexión de los cables de alimentación a GVSBPAR40K50H de un sistema SAI 3:1

  1. Conecte los cables de PE a la barra colectora de PE.
  2. Conecte los cables de entrada/cables de derivación de la red eléctrica.

    Suministro de red simple principal

    Suministro de red doble

  3. Conecte los cables de entrada/cables de derivación del SAI 1.
  4. Conecte los cables de entrada/cables de derivación del SAI 2.
  5. Conecte los cables de salida del SAI 1.
  6. Conecte los cables de salida del SAI 2.
  7. Conecte los cables de carga.
  8. Sujete los cables (con las bridas suministradas) a los protectores de cables como se muestra a continuación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.