990-91216B-011

Signaalikaapeleiden kytkeminen (Galaxy VS UPS)

HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja vie Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.
  1. Kytke katkaisijan merkkivalojen Class 2/SELV -signaalikaapelit rinnakkaisen huolto-ohituspaneelin kytkentäriviliittimestä UPS 1:een ja UPS 2:een.
    HUOMAUTUS: Katkaisijan merkkivalon piirin luokitus on Class 2/SELV. Class 2/SELV -piirit on eristettävä pääpiiristöstä. Älä yhdistä mitään piiriä katkaisijamerkkivalon liittimiin, jollet voi varmistaa, että piirin luokitus on Class 2/SELV.
  2. Kytke non-Class 2/non-SELV -signaalikaapelit rinnakkaisen huolto-ohituspaneelin kytkentäriviliittimestä UPS 1:een ja UPS 2:een.
  3. Vedä signaalikaapeleista löysät pois ja kiinnitä signaalikaapelit kaapelin vedonpoisto-osiin.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.