990-91216B-011

Nollayhdysjohdon poistaminen

HUOMAUTUS: Nollayhdysjohto varmistaa nollajohdon niin, että sen yhteys ei katkea, kun nelinapaiset virrankatkaisijat avataan.
HUOMAUTUS: Poista nollayhdysjohdot Galaxy VS -asennuksessa vain, jos tämä on paikallinen vaatimus. Nollayhdysjohtojen poistaminen on valinnaista Galaxy VS -asennuksessa.
HUOMAUTUS: Poista aina nollayhdysjohdot Easy UPS 3S -asennuksessa ja Easy UPS 3M -asennuksessa. Nollayhdysjohtojen poistaminen on pakollista Easy UPS 3S -asennuksessa ja Easy UPS 3M -asennuksessa.
  1. Poista nollayhdysjohdot (kaapeli ja/tai kisko) yksikön lähtökatkaisijoiden 1 ja 2 väliltä. Kiinnitä ruuvit samaan paikkaan.
  2. Poista huolto-ohituskatkaisijan nollayhdysjohdot (kaapeli ja/tai kisko).

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.