990-91216B-012

Montage du panneau du bypass de maintenance parallèle au mur

ATTENTION
Risque de blessure ou de dommages de l'équipement
  • Montez le panneau du bypass de maintenance parallèle sur un mur ou un rack suffisamment solide et capable de supporter son poids.
  • Utilisez le matériel approprié pour le type de mur/rack.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  1. Mesurez et marquez l'emplacement des quatre trous de fixation sur le mur.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

     
  2. Percez des trous au niveau des quatre marques et montez les boulons d'ancrage.
  3. Retirez les vis et ouvrez la porte intérieure dans le panneau du bypass de maintenance parallèle.
  4. Montez le panneau du bypass de maintenance parallèle au mur.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.