990-91216D-025

Podłączanie kabli zasilających w modelu GVSBPAR40K50H dla systemu UPS 3:1

  1. Podłącz kable PE do szynoprzewodu PE.
  2. Podłącz kable wejściowe/kable obejściowe z głównego źródła zasilania.

    Pojedyncze zasilanie

    Podwójne zasilanie

  3. Podłącz kable wejściowe zasilacza UPS/kable obejścia UPS z zasilacza UPS 1.
  4. Podłącz kable wejściowe zasilacza UPS/kable obejścia UPS z zasilacza UPS 2.
  5. Podłącz kable wyjściowe zasilacza UPS z zasilacza UPS 1.
  6. Podłącz kable wyjściowe zasilacza UPS z zasilacza UPS 2.
  7. Podłącz przewody obciążenia.
  8. Przymocuj kable do dostarczonych wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych (w zestawie) według ilustracji.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.