990-91216D-025

Podłączenie przewodów sygnałowych dla zasilaczy UPS Galaxy VS

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
  1. Podłącz przewody sygnałowe Class 2/SELV dla diod wskaźnika wyłącznika ze sterującego bloku zaciskowego w panelu obejścia serwisowego do zasilacza UPS 1 i UPS 2.
    UWAGA: Obwód wskaźnika diody wyłącznika jest wliczany do Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od reszty obwodów. Nie należy podłączać żadnego obwodu do wskaźnika diody wyłącznika bez sprawdzenia, że obwód jest Class 2/SELV.
  2. Podłącz przewody sygnałowe non-Class 2/non-SELV ze sterującego bloku zaciskowego w panelu obejścia serwisowego do zasilacza UPS 1 i UPS 2.
  3. Podciągnij luźne przewody sygnałowe i przymocuj je do wsporników kabli.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.