990-92223A-028

Подключите cиловые кабели байпаса к автомату защиты от обратного тока для системы 3:1 (только для систем с двойным вводом питания)

Примечание: Следуя руководству по установке ИБП, снимите шины одиночного ввода питания в ИБП.
  1. Подключите кабели PE.
  2. Подключите кабели байпаса ИБП (L1, N).
  3. Подключите кабели байпаса (L1, N).

    SP3OPT009 для системы 3:1 (только байпас)

  4. Отсоедините сигнальный провод E31 от шины L2 силового контактора. Повторно подключите сигнальный провод E31 к нейтральной шине.

    SP3OPT009 для системы 3:1 (только байпас)

  5. Установите переднюю панель на место, закрепив ее винтами.
  6. Закройте переднюю дверцу.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?