990-92223A-028

Подготовьте автомат защиты от обратного тока для кабелей

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Запрещается сверлить/прокалывать отверстия под кабели или изоляционные трубы при установленных фальш-панелях и в непосредственной близости от продукта.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

На иллюстрациях — SP3OPT008. Процедура одинакова для SP3OPT009 и SP3OPT010.

  1. Откройте переднюю дверцу.
  2. Выкрутите винты и снимите переднюю панель.

    SP3OPT008

  3. Снимите фальш-панель.

    SP3OPT008

  4. Просверлите или проколите отверстия для изоляционных труб (не входят в комплект) в фальш-панели.
  5. Установите изоляционные трубы (при наличии) и установите и закрепите фальш-панель.
    Опасно
    опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
    Убедитесь в отсутствии острых углов, которые могут повредить кабели.
    Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

    SP3OPT008

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?