990-92223A-028

Закрепите автомат защиты от обратного тока на стене

Внимание
Риск травмы или повреждения оборудования
  • Для крепежа автомата защиты от обратного тока выберите стену или стойку, которая не повреждена структурно и способна выдержать размер и вес шкафа.
  • Для крепления автомата защиты от обратного тока к стене используйте соответствующие крепежные детали M10 (не входят в комплект поставки).
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
  1. Отмерьте и отметьте на стене четыре точки для монтажных отверстий.

    SP3OPT008

    SP3OPT009

    SP3OPT010

  2. Просверлите отверстия в каждом из четырех отмеченных мест.
  3. Закрепите автомат защиты от обратного тока на стене.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?