Elektrische Sicherheit
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
In Systemen, in deren Konstruktion kein Rückspeiseschutz
vorgesehen ist, muss eine automatische Trennvorrichtung (Backfeed-Schutzoption
oder ein beliebiges anderes, den Anforderungen von IEC/EN 62040–1 oder UL1778 5th Edition (je nach der für Ihre Region geltenden
Norm) entsprechendes System) installiert werden, um ein mögliches
Auftreten gefährlicher Spannungen oder hoher Energie an den Eingängen
der Trennvorrichtung zu verhindern. Diese Vorrichtung muss innerhalb
von 15 Sekunden nach dem Ausfall der vorgeschalteten Stromversorgung
den Strom unterbrechen. Sie muss die in den Spezifikationen aufgeführten
Nennwerte aufweisen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Wenn der USV-Eingang über externe Lasttrenner angeschlossen ist, die im geöffneten Zustand den Neutralleiter isolieren, oder bei geräteexternem automatischen Rückspeisungsschutz oder wenn eine Verbindung zu einem IT-Stromverteilungssystem besteht, ist der Benutzer verpflichtet, an den Eingängen der USV sowie an allen nicht in der unmittelbarer Nähe der USV installierten primären Trennvorrichtungen und an externen Zugangspunkten zwischen diesen Trennvorrichtungen und der USV Etiketten mit dem folgenden Text (oder einem ähnlichen Text in einer in dem Land, in dem das USV-System installiert werden soll, gebräuchlichen Sprache) anzubringen:
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Es besteht die Gefahr einer Spannungsrückspeisung.
Vor der Arbeit an diesem Stromkreis: Schalten Sie die USV frei und
prüfen Sie sie auf gefährliche Spannungen zwischen allen
Anschlussklemmen einschließlich der Erdung.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|