Positionner l'armoire batterie vide
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Laissez l'armoire batterie vide couverte lorsque vous percez les trous d'ancrage afin
d'empêcher l'infiltration de poussière ou d'autres masses conductrices dans le système.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
- Uniquement pour l'installation avec deux armoires batterie vides : Retirez les panneaux latéraux indiqués des armoires batterie sur les côtés adjacents.
- Positionnez l'armoire/les armoires batterie vide(s) à l'emplacement d'installation
final.NOTE: Laissez un espace libre de 100 mm derrière l'armoire/les armoires batterie vide(s) pour permettre la circulation de l'air.
- Fixez les supports d'ancrage arrière au sol.
- Uniquement pour l'installation avec deux armoires batterie vides : Installez les équerres d'accouplement entre les armoires batterie vides.
- Retirez les deux panneaux avant.