990-91190B-006

Conexión de los cables de señal para Easy UPS 3S

NOTA: Pase los cables de señal separados de los cables de alimentación.
  1. Retire la tapa de plástico del MBB del interruptor de derivación de mantenimiento para acceder a los conmutadores auxiliares.
  2. Conecte los cables de señal 18 AWG (no suministrados) entre el MBB del interruptor de derivación de mantenimiento y el SAI 1 y el SAI 2. Siga uno de los dos métodos que se indican a continuación.
  3. Fije los cables de señal a los aliviadores de tensión de cable.