990-91190B-006

Montaje del panel de derivación de mantenimiento en la pared

ATENCIÓN
Riesgo de lesiones o daños en el equipo
  • Coloque el panel de derivación de mantenimiento en una pared o un bastidor suficientemente sólidos y capaces de soportar el peso de la unidad.
  • Utilice el hardware apropiado para el tipo de pared o bastidor.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  1. Mida y marque en la pared las ubicaciones de los cuatro orificios de montaje.
  2. Taladre orificios en cada una de las cuatro ubicaciones y coloque los pernos de anclaje.
  3. Quite los tornillos y abra la puerta interior en el panel de derivación de mantenimiento.

    Vista frontal del panel de derivación de mantenimiento

  4. Levante el panel de derivación de mantenimiento, colóquelo contra la pared y alinéelo con los cuatro pernos de anclaje. Monte el panel de derivación de mantenimiento en la pared.