990-5912D-037

连接 3:3 UPS 系统的电源线

注: 对于简化 1+1 并机系统,使用同一螺栓将两台 UPS 的电源线分别安装到铜排的前后两侧。
  1. 将 PE 线缆连接至 PE 铜排。

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H 和 GVSBPSU80K120H

  2. 执行以下操作之一:
    • 对于单市电:从市电连接输入线缆。
    • 对于双市电:从市电连接旁路线缆。
  3. 执行以下操作之一:
    • 对于单市电:连接 UPS 输入线缆。
    • 对于双市电:连接 UPS 旁路线缆。
  4. 连接 UPS 输出线缆。
  5. 连接负载线缆。

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H 和 GVSBPSU80K120H

  6. 使用随附的线缆扎带将线缆分别固定到维护旁路面板左侧、顶部和底部的线缆扣上。