990-5912D-037

Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 安装步骤

单机系统 - 单市电

单机系统 - 双市电

  1. 将维修旁路面板固定到墙上
  2. 维修旁路面板的线缆连接准备
  3. 拆下零线跳线
  4. 执行以下操作之一:
  5. 连接 Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 的信号线 - 单机系统
  6. 在产品上添加翻译的安全标签
  7. 最终安装
有关安装完成后如何移动或拆除维修旁路面板,请参阅拆除维修旁路面板或将其移至新位置