990-5912D-037

连接 Galaxy VS UPS 的信号线 - 单机系统

注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H 和 GVSBPSU80K120H

  1. 根据系统配置将断路器指示灯的 Class 2/SELV 信号线从维护旁路面板的控制接线盒连接到 UPS。
    注: 断路器指示灯属于 Class 2/SELV 电路。Class 2/SELV 电路必须与初级电路隔离。切勿将任何电路连接到断路器指示灯接线端子,除非能够确认该电路为 Class 2/SELV

    单机系统 - 单市电

    单机系统 - 双市电

  2. 根据系统配置将 non-Class 2/non-SELV 信号线从维护旁路面板的控制接线盒连接到 UPS。

    单机系统 - 单市电

    单机系统 - 双市电

  3. 拉紧信号线的松弛部分,并将信号线紧固在线缆扣上。