990-5912D-007

Σύνδεση των καλωδίων σήματος για τα Easy UPS 3S και Easy UPS 3M – Ενιαίο σύστημα

  1. Αφαιρέστε τις τρεις φωτεινές ενδείξεις του ασφαλειοδιακόπτη και τις ετικέτες των φωτεινών ενδείξεων του ασφαλειοδιακόπτη από τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης. Οι φωτεινές ενδείξεις του ασφαλειοδιακόπτη δεν υποστηρίζονται στα Easy UPS 3S και Easy UPS 3M.

    GVSBPSU20K60H και GVSBPSU80K120H

  2. Εγκαταστήστε τρία στρογγυλά βύσματα κάλυψης (δεν παρέχονται) στις οπές της εσωτερικής θύρας.
  3. Στην ομάδα πόλων ελέγχου, αφαιρέστε τις εσωτερικές συνδέσεις για τις φωτεινές ενδείξεις του ασφαλειοδιακόπτη (pin 1-4).
  4. Στην ομάδα πόλων ελέγχου, τροποποιήστε την εσωτερική σύνδεση για τον βοηθητικό διακόπτη του ασφαλειοδιακόπτη παράκαμψης συντήρησης (pin 7-8) από την επιλογή «Συνήθως κλειστός (NC)» στην επιλογή «Συνήθως ανοιχτός (NO)».
  5. Συνδέστε τα καλώδια σήματος Class 2/SELV από την ομάδα πόλων ελέγχου του πίνακα παράκαμψης συντήρησης με το UPS, σύμφωνα με τη διαμόρφωσή σας.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας και δρομολογήστε τα καλώδια Class 2/SELV ξεχωριστά από τα καλώδια non-Class 2/non-SELV.

    GVSBPSU20K60H και GVSBPSU80K120H

    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν υπάρχει ειδική επαφή εισόδου στο Easy UPS 3S για τον ασφαλειοδιακόπτη παράκαμψης συντήρησης. Από προεπιλογή, χρησιμοποιήστε την επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης J5, με διαμόρφωση για Κύριο ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος NO.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

  6. Μαζέψτε το πλεόνασμα των καλωδίων σήματος και στερεώστε τα καλώδια σήματος στα ανακουφιστικά καλωδίων.