990-5912C-012

Raccordement des câbles de signal pour Easy UPS 3S and Easy UPS 3M – Système unitaire

  1. Retirez les trois témoins lumineux de l'interrupteur et les étiquettes des témoins lumineux de l'interrupteur du coffret bypass de maintenance. Les témoins de l'interrupteur ne sont pas pris en charge dans Easy UPS 3S et Easy UPS 3M.

    GVSBPSU20K60H et GVSBPSU80K120H

  2. Installez trois bouchons d'obturation ronds (non fournis) dans les trous de la porte intérieure.
  3. Sur le bornier de contrôle, retirez les connexions internes des témoins lumineux de l'interrupteur (broches 1-4).
  4. Sur le bornier de contrôle, modifiez la connexion interne des commutateur AUX MBB (broche 7-8) de Normalement fermé (NF) à Normalement ouvert (NO).
  5. Raccordez les câbles de signal Class 2/SELV du bornier de contrôle du coffret bypass de maintenance à l'ASI selon votre configuration.
    NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV séparément des câbles non-Class 2/non-SELV.

    GVSBPSU20K60H et GVSBPSU80K120H

    NOTE: Il n'y a pas de contact en entrée dédié sur Easy UPS 3S pour MBB. Par défaut, utiliser le contact en entrée configurable J5, configurer comme Interrupteur principal NO.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

  6. Tirez sur les câbles de signal pour les tendre, puis fixez-les aux séparateurs de câbles.