990-5912D-006

Conexión de los cables de señalización de SAI Easy UPS 3S y Easy UPS 3M: sistema unitario

  1. Retire los tres indicadores luminosos del disyuntor y las etiquetas de los indicadores luminosos del disyuntor del panel de derivación de mantenimiento. Los indicadores luminosos del disyuntor son incompatibles con UPS 3S y Easy UPS 3M.

    GVSBPSU20K60H y GVSBPSU80K120H

  2. Instale tres tapones ciegos redondos (no suministrados) en los orificios de la puerta interior.
  3. En el bloque de control de terminales, quite las conexiones internas de los indicadores luminosos del disyuntor (pin 1-4).
  4. En el bloque de control de terminales, modifique la conexión interna para el conmutador AUX MBB (pin 7-8) de normalmente cerrado (NC) a normalmente abierto (NA).
  5. Conecte los cables de señalización Class 2/SELV del bloque de control de terminales en el panel de derivación de mantenimiento al SAI según la configuración necesaria.
    NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.

    GVSBPSU20K60H y GVSBPSU80K120H

    NOTA: No hay ningún contacto de entrada dedicado en el SAI Easy UPS 3S para MBB. Por defecto, utiliza el contacto de entrada configurable J5; configúrelo como CB NA principal.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

  6. Levante los cables de señalización que cuelgan y sujételos con los protectores de cables.