990-66229A-024

Desativar ou mover o nobreak para um novo local

  1. Desligue completamente o nobreak. Siga as instruções do manual de operação do nobreak.
  2. Bloqueie e etiquete todos os dispositivos de desconexão do nobreak na posição DESLIGADO (aberta).
  3. Bloqueie e etiquete todos os dispositivos de desconexão do mecanismo do interruptor na posição DESLIGADO (aberta).
  4. Bloqueie e etiquete todos os dispositivos de desconexão de bateria no mecanismo do interruptor/bateria na posição DESLIGADO (aberta).
  5. Remova a tampa da caixa de conduítes. Guarde-a para a posterior instalação.

    Vista traseira do nobreak de 10-20 kVA

    Vista traseira do nobreak de 30-40 kVA

  6. Meça e verifique a AUSÊNCIA de tensão em cada entrada, bypass, saída, neutro, barramento da bateria antes de continuar.
    PERIGO
    RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
    Meça e verifique a AUSÊNCIA de tensão em cada entrada, bypass, saída, neutro, barramento da bateria antes de continuar.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

    Vista traseira do nobreak de 10-20 kVA

    Vista traseira do nobreak de 30-40 kVA

  7. Remova a tampa protetora transparente dos blocos terminais.
  8. Desconecte e remova todos os cabos de energia do nobreak. Consulte Conectar os cabos de energia para obter detalhes.
  9. Desconecte e remova todos os fios de sinal do nobreak. Consulte Conectar os fios de sinal para obter detalhes.
  10. Reinstale a tampa de proteção transparente nos blocos de terminais.
  11. Recoloque a caixa de conduítes no nobreak.
  12. Remova o suporte de transporte frontal e traseiro do nobreak e do chão. Guarde para posterior instalação. Consulte Posicione o nobreak para obter detalhes.
  13. Dessa forma, é possível mover o nobreak usando as rodinhas.
    ATENÇÃO
    Risco de QUEDA
    • As rodinhas do nobreak destinam-se exclusivamente ao transporte em superfícies planas, uniformes, duras e horizontais.
    • As rodinhas do nobreak destinam-se ao transporte em distâncias curtas (ou seja, dentro do mesmo edifício).
    • Mova-se em um ritmo lento e preste muita atenção às condições do piso e ao equilíbrio do nobreak.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
  14. Para transporte em distâncias maiores ou em condições que não sejam adequadas para as rodinhas do nobreak:
    ATENÇÃO
    Risco de QUEDA
    Para transporte em distâncias maiores ou em condições que não sejam adequadas para as rodinhas do nobreak, certifique-se de:
    • que o pessoal que realiza o transporte tenha as habilidades necessárias e tenha recebido o treinamento adequado;
    • usar ferramentas adequadas para levantar e transportar o nobreak com segurança;
    • estar protegendo o produto contra danos usando a proteção adequada (como embrulho ou embalagem).
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

    Requisitos de transporte:

    • A Schneider Electric recomenda usar o palete de transporte original, combinado aos suportes de transporte originais para transportes em longas distâncias, se não estiver danificado. Se o palete de transporte e os suportes de transporte originais não estiverem disponíveis ou estiverem danificados, use um palete adequado para o peso do nobreak com as dimensões apropriadas.

      • Peso para nobreak de 10-20 kVA: 37 kg

      • Peso para nobreak de 30-40 kVA: 58 kg

      • Dimensão apropriada do palete para nobreak de 10-20 kVA: mínimo de 780 mm x 380 mm

      • Dimensão apropriada do palete para nobreak de 30-40 kVA: mínimo de 982 mm x 380 mm

    • Use equipamentos de fixação adequados para colocar o nobreak no palete. Siga os procedimentos de acordo com o manual de recebimento e desembalagem para fixar o nobreak no palete ao usar o palete e os suportes de transporte originais.

    PERIGO
    Risco de QUEDA
    • O nobreak deve ser fixado adequadamente no palete imediatamente após ser colocado sobre ele.
    • A ferragem de fixação deve ser resistente o suficiente para suportar vibrações e choques durante o carregamento, o transporte e o descarregamento.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
    ATENÇÃO
    Comportamento inesperado do equipamento
    Não levante o nobreak com uma empilhadeira ou paleteira diretamente sobre a estrutura, pois isso pode entortar ou danificar a estrutura.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
  15. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Desative o nobreak OU
    • Mova o nobreak para um novo local para instalá-lo.
  16. Somente ao instalar o nobreak em um novo local: Siga o manual de instalação para instalar o nobreak no novo local. Consulte Procedimento de instalação para obter uma visão geral da instalação. A ativação inicial deve ser executada somente por pessoal qualificado da Schneider Electric.
    PERIGO
    RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
    A ativação inicial deve ser executada somente por pessoal qualificado da Schneider Electric.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.