990-66233C-017

Corrente di dispersione

Valori nominali dell'UPS Corrente di dispersione con carico del 100% (mA)
10 kVA

250

15 kVA

250

20 kVA

250

30 kVA

100

40 kVA

100

NOTA: Secondo la norma IEC 62477-1, la corrente di dispersione non deve superare il 5% della corrente di ingresso nominale.