990-5912D-018

Galaxy VS UPSの設置手順

単機システム – 1系統主電源

1+1簡易並列システム – 1系統主電源

単機システム – 2系統主電源

1+1簡易並列システム – 2系統主電源

  1. 保守バイパス盤の壁面への取り付け
  2. ケーブル用の保守バイパス盤の準備
  3. 該当する国のみ:中性点ジャンパーの取り外し
  4. 3:3 UPSシステムの電源ケーブルの接続
  5. 次のいずれかを実行します。
  6. 翻訳済み安全ラベルの製品への追加
  7. 最終設置
設置済みの保守バイパス盤の移動と撤去については、保守バイパス盤の撤去または新しい場所への移動を参照してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?