990-5912D-007

Απενεργοποίηση ή μετακίνηση του πίνακα παράκαμψης συντήρησης σε νέα θέσηΑπενεργοποιήστε πλήρως το UPS - ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του UPS.

  1. Απενεργοποιήστε πλήρως το UPS - ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του UPS.
  2. Ασφαλίστε και επισημάνετε όλους τους ασφαλειοδιακόπτες στον ηλεκτρικό πίνακα στη θέση OFF (ανοικτή).
  3. Ασφαλίστε και επισημάνετε όλους τους ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας στη λύση ηλεκτρικού πίνακα/μπαταρίας στη θέση OFF (ανοικτή).
  4. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ανάντη ασφαλειοδιακόπτες βρίσκονται στη θέση OFF (ανοικτή).
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
    Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ανάντη ασφαλειοδιακόπτες βρίσκονται στη θέση OFF (ανοικτή).
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  5. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του πίνακα παράκαμψης συντήρησης.
  6. Ασφαλίστε και επισημάνετε τα UIB/SSIB, MBB και UOB/SIB στον πίνακα παράκαμψης συντήρησης στη θέση OFF (ανοικτή).
  7. Αφαιρέστε τις βίδες και ανοίξτε την εσωτερική θύρα στον πίνακα παράκαμψης συντήρησης.
  8. Προτού συνεχίσετε, μετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης σε κάθε αγωγό εισόδου/παράκαμψης, αγωγό εισόδου UPS/παράκαμψης UPS, αγωγό εξόδου UPS και αγωγό φορτίου.
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
    Προτού συνεχίσετε, μετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης σε κάθε αγωγό εισόδου/παράκαμψης, αγωγό εισόδου UPS/παράκαμψης UPS, αγωγό εξόδου UPS και αγωγό φορτίου.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H και GVSBPSU80K120H

  9. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας για σύστημα UPS 3:3 ή Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας για σύστημα UPS 3:1.
  10. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε όλα τα καλώδια σήματος από τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση των καλωδίων σήματος για το UPS Galaxy VS – Ενιαίο σύστημα, Σύνδεση καλωδίων σήματος για το UPS Galaxy VS – Απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1 ή Σύνδεση των καλωδίων σήματος για τα Easy UPS 3S και Easy UPS 3M – Ενιαίο σύστημα.
  11. Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να τερματίσετε ένα UPS σε τρέχον παράλληλο σύστημα.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Βαρύ φορτίο
    Ο πίνακας παράκαμψης συντήρησης είναι βαρύς (50 kg). Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία για να ανυψώσετε με ασφάλεια τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  12. Κλείστε την εσωτερική θύρα και στερεώστε την με τις βίδες.
  13. Κλείστε και κλειδώστε την μπροστινή θύρα του πίνακα παράκαμψης συντήρησης.
  14. Για μεταφορά:
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος ΚΛΙΣΗΣ
    Για τη μεταφορά του πίνακα παράκαμψης συντήρησης, βεβαιωθείτε:
    • ότι το προσωπικό που πραγματοποιεί τη μεταφορά διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση,
    • ώστε να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία για την ασφαλή ανύψωση και μεταφορά του προϊόντος,
    • για να προστατεύει το προϊόν από ζημιές χρησιμοποιώντας κατάλληλη προστασία (όπως περιτύλιγμα ή συσκευασία).
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.

    Απαιτήσεις μεταφοράς:

    • Τοποθετήστε τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης σε οριζόντια θέση στο κέντρο μιας κατάλληλης παλέτας με τις ελάχιστες διαστάσεις παλέτας: 840 mm x 1220 mm. Η παλέτα πρέπει να είναι κατάλληλη για το βάρος του πίνακα παράκαμψης συντήρησης (50 kg).

    • Τοποθετήστε τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης στην παλέτα με κατάλληλα μέσα στερέωσης που να αντέχουν στις δονήσεις και τους κραδασμούς κατά τη φόρτωση, τη μεταφορά και την εκφόρτωση.

    • Η αρχική παλέτα αποστολής σε συνδυασμό με τα αρχικά άγκιστρα μεταφοράς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, εάν είναι σε άθικτη κατάσταση.

    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Μη αναμενόμενη συμπεριφορά εξοπλισμού
    Μην ανυψώνετε απευθείας τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης με περονοφόρο όχημα/παλετοφόρο, καθώς ο εν λόγω πίνακας μπορεί να λυγίσει ή να υποστεί ζημιά.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  15. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
    • Απενεργοποιήστε τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης Ή
    • Μετακινήστε τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης σε νέα θέση για να τον εγκαταστήσετε.
  16. Μόνο για την εγκατάσταση του πίνακα παράκαμψης συντήρησης σε νέα θέση: Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης, για να εγκαταστήσετε τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης στη νέα θέση. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαδικασία εγκατάστασης για το Galaxy VS UPS ή Διαδικασία εγκατάστασης για τα Easy UPS 3S και Easy UPS 3M για επισκόπηση της εγκατάστασης. Η επανεγκατάσταση και η εκκίνηση πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από καταρτισμένο προσωπικό.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;