保守バイパス盤の撤去または新しい場所への移動
- UPSを完全にシャットダウンし、UPSの操作マニュアルの指示に従います。
- スイッチギアーのすべてのブレーカーをオフ(開)にしてロックアウトまたはタグアウトします。
- スイッチギアー/バッテリーソリューションのすべてのバッテリーブレーカーをオフ(開)にしてロックアウトまたはタグアウトします。
-
上流ブレーカーがすべてオフ(開)の位置であることを確認します。
危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険上流ブレーカーがすべてオフ(開)の位置であることを確認します。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。 - 保守バイパス盤の前面ドアを開けます。
- 保守バイパス盤のUIB/SSIB、MBB、UOB/SIBをオフ(開)にしてロックアウトまたはタグアウトします。
- ネジを取り外して、保守バイパス盤の内側のドアを開けます。
- 続行する前に、入力/バイパスバスバー、UPS入力/UPSバイパスバスバー、UPS出力バスバー、負荷バスバーの各電圧を測定し、電圧がないことを確認します。
- 保守バイパス盤からすべての電源ケーブルを取り外します。詳細については、3:3 UPSシステムの電源ケーブルの接続または3:1 UPSシステムの電源ケーブルの接続を参照してください。
- 保守バイパス盤からすべての信号ケーブルを取り外します。詳細については、Galaxy VS UPSの信号ケーブルの接続 – 単機システム、Galaxy VS UPSの信号ケーブルの接続 – 1+1簡易並列システム、またはEasy UPS 3S/Easy UPS 3Mの信号ケーブルの接続 – 単機システムを参照してください。
-
壁から4本のネジを外し、保守バイパス盤を壁から取り外します。
注意
重量物保守バイパス盤には重量があります(50 kg)。保守バイパス盤を安全に持ち上げるために適切なツールを使用してください。上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。 - 内側のドアを閉じて、ネジで固定します。
- 保守バイパス盤の前面ドアを閉じてロックします。
-
運搬:
警告
転倒の危険保守バイパス盤を運搬する際は、以下のことを確認してください:- 運搬を行う担当者が必要な技能を持ち、十分な訓練を受けていること
- 製品を安全に持ち上げ、運搬するために適切なツールを使用すること
- 適切な防護物(包装や梱包など)を用いて製品を損傷から守ること
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。運搬の要件:
-
適切なパレットの中央に保守バイパス盤を水平に配置してください(最小パレット寸法:840 mm x 1220 mm)。パレットは保守バイパス盤(50 kg)の重量に適したものを使用してください。
-
積み込み、運搬、積み下ろしの際の振動や衝撃に耐えられる適切な固定金具で保守バイパス盤をパレットに取り付けてください。
-
元の出荷用パレットと元の運搬用金具の組み合わせは、破損していない状態であれば再利用可能です。
警告
予期しない機器の動作フォークリフト/パレットトラックで保守バイパス盤を直接持ち上げないでください。保守バイパス盤が曲がったり、破損したりする恐れがあります。上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。 -
次のいずれかを実行します。
- 保守バイパス盤を撤去する。または、
- 保守バイパス盤を新しい場所に移動させて取り付ける。
- 保守バイパス盤を新しい場所に取り付ける場合:設置マニュアルに従って、新しい場所に保守バイパス盤を取り付けてください。取り付けの概要については、Galaxy VS UPSの設置手順またはEasy UPS 3S/Easy UPS 3Mの設置手順を参照してください。再設置および起動は、有資格者のみが行ってください。