990-5940H-037

电池安全

危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 安装电池断开装置时必须遵守施耐德电气制定的规范和要求。
  • 维修电池时仅可由熟悉电池的合格人员进行或在其监督下进行,且需要谨慎小心。切勿让无资质的人员操作电池。
  • 连接或断开电池接线端子前,请断开充电电源。
  • 请勿将电池投入火中,否则可能会发生爆炸。
  • 请勿拆解、改装或毁坏电池。电池里流出的电解液会损伤皮肤和眼睛。电解质可能有毒。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时,必须严格遵守以下注意事项
  • 请摘下手表、戒指或其它金属物件。
  • 请使用带绝缘把手的工具。
  • 戴上防护眼镜、手套和胶鞋。
  • 请勿将工具或金属零件放在电池上。
  • 在连接或断开电池接线端子之前,请断开充电电源。
  • 确定电池是否因疏忽而接地。如果电池因疏忽而接地,移除接地。触碰接地电池的任何部分均可能导致触电。在安装和维护过程中,如果将接地连接移除,即可减少触电危险(适用于无接地供电电路的设备和远程电池)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
更换电池时,请使用相同型号和数量的电池或电池组。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
小心设备损坏
  • 将电池安装在 UPS 系统中,但在 UPS 系统准备通电之前,请勿连接电池。从连接电池到 UPS 通电的时间不得超过 72 小时,即 3 天。
  • 根据充电要求,电池保存时间不得超过六个月。如果 UPS 系统长时间处于断电状态,建议您至少每个月为 UPS 系统的电池充电一次,每次充电 24 小时。这样充电可避免出现不可逆转的损坏。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?