990-5940H-037

安装检查清单

  • UPS 和电池均无任何损坏。

  • UPS 已安装在温度受控且无导电杂物的室内环境中。

  • UPS 已安装在阻燃、水平且能承受机柜重量的坚固表面上。

  • 上游保护装置已按照所需的上游保护和线缆规格 – 3:3 UPS所需的上游保护和线缆规格 – 3:3 UPS和当地法规要求安装完毕。

  • 电源线已按照本手册中的步骤连接完毕。

  • 信号线已按照本手册中的步骤连接完毕。

  • 电池线缆已按照本手册中的步骤连接完毕。

  • 所有保护罩均已安装到位。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?