990-6428B-012

Raccordement des câbles de signal

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations pour les câbles et conduits sur le panneau installé, ni à proximité de l'armoire batterie modulaire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation.
  1. Retirez le cache en caoutchouc indiqué. Effectuez des perforations pour les câbles de signal.
  2. Raccordez des câbles de signal 22 AWG (non fournis) conformément à l'un des schémas ci-dessous.

    Câbles de signal dans les systèmes avec une armoire batterie modulaire

    Câbles de signal dans les systèmes avec jusqu'à quatre armoires batteries modulaires

  3. Acheminez les câbles d'alimentation et de signal dans des conduits ou fixez-les aux passages de câbles.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.