990-6428B-006

Conexión de los cables de señalización

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios ni realice perforaciones para cables o conductos con la placa guía instalada ni cerca del armario de baterías modulares.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación.
  1. Retire la cubierta de goma indicada. Corte los orificios para los cables de señalización.
  2. Conecte los cables de señalización 22 AWG (no suministrados) siguiendo uno de los diagramas a continuación.

    Cables de señalización en sistemas con un armario de baterías modulares

    Cables de señalización en sistemas con hasta cuatro armarios de baterías modulares

  3. Pase los cables de alimentación y de señalización por los conductos, o fíjelos a los protectores de cables.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.