Annexe D : Formats de fichier de publication SFTP et HTTPS
Publication CSV
Le tableau suivant fournit les détails de chaque ligne du fichier .csv, avec des exemples de données :
Ligne |
Données dans le fichier .csv |
Description |
---|---|---|
1 |
|
Cette ligne contient les en-têtes de colonne correspondant aux informations fournies à la ligne 2 :
|
2 |
|
Cette ligne contient des informations sur Panel Server qui a produit le fichier et l’équipement en aval à partir duquel les mesures ont été échantillonnées. |
3 |
– |
– |
4 |
|
Cette ligne contient les en-têtes de colonne correspondant aux ID de rubrique. Un ID de rubrique est une référence à la quantité consignée. Le nom attribué à une valeur peut différer selon les équipements et les langues. Les ID de rubrique sont utilisés pour identifier la quantité indépendamment de l’équipement et de la langue. Les ID de rubrique sont uniques au sein de Panel Server. NOTE: Les 3 premières virgules sont utilisées
à des fins de mise en page dans un tableur.
|
5 |
|
Cette ligne contient les ID de rubrique des mesures enregistrées. |
6 |
– |
– |
7 |
|
Cette ligne contient les en-têtes de colonne des données consignées dans les lignes 8 et suivantes :
A partir du quatrième élément, chaque mesure est décrite par son nom et son unité (si elle est connue). |
8 et suivantes |
|
Ces lignes contiennent les données consignées. |
Publication JSON
Le tableau suivant décrit le contenu du fichier .json et l’illustre à partir de l’exemple de fichier json.
Données dans le fichier json | Description | Exemple |
---|---|---|
valueItemId |
Nom de l’équipement et mesure/événement. Le nom d’équipement utilisé dans le fichier .json est un nom interne. Pour obtenir la correspondance entre ce nom et le nom d’équipement figurant dans Panel Server, reportez-vous à la procédure d’exportation de tous les journaux. Le fichier diagnostic_topology.txt figurant parmi les journaux exportés répertorie les noms d’équipement et les noms internes. |
Io_block:7_iod_827_DO1 indique l’équipement d’E/S numéro 7 et l’enregistrement des actions sur l’entrée numérique 1 |
timestamp |
Référence temporelle du début de la période d’échantillonnage |
2023-03-28T08:13:00Z |
v |
Mesure/événement |
Open |
t |
Décalage horaire (en ms) à ajouter à la référence temporelle |
120 000 ms = 120 s = 2 min, donc échantillon prélevé à 08.13 + 2 min = 08.15 |
s |
Mesure invalide |
false |