Apéndice D: Formatos de archivo de publicación SFTP y HTTPS

Publicación CSV

En la tabla siguiente se proporcionan los detalles de cada fila del archivo .csv, con datos de muestra:

Fila

Datos del archivo .csv

Descripción

1

Gateway Name,Gateway SN,Gateway IP Address,Gateway MAC Address,Device Name,Device Local ID,Device Type ID,Device Type Name,Logging Interval,Historical Intervals

Esta fila contiene los encabezados de columna de la información que aparecen en la fila 2:

  • Gateway Name: nombre asignado al Panel Server durante la puesta en marcha

  • Gateway SN: número de serie del Panel Server

  • Gateway IP: dirección IP de Panel Server

  • Gateway MAC Address: dirección MAC de Panel Server

  • Device Name: nombre asignado al dispositivo durante la puesta en marcha

  • Device Local ID: referencia del dispositivo registrado, exclusiva del Panel Server

  • Device Type ID: modelo de dispositivo

  • Device Type Name: modelo de dispositivo

  • Logging Interval: período de muestreo expresado en minutos

  • Historical Intervals: número total de filas de datos registrados en este archivo

2

Device TypeEcoStruxure Panel Server,542206310926,10.195.253.81,00:00:54:E5:8A:36,F160 3P 3P+N,modbus:1_mb_81,F160 3P 3P+N,F160 3P 3P+N,5,7

Esta fila contiene información sobre el Panel Server que ha generado el archivo, así como del dispositivo aguas abajo cuyas mediciones se han muestreado.

3

4

,,,Topic ID1,Topic ID2

Esta fila contiene los encabezados de columna para los ID de temas. Un ID de tema es una referencia a la cantidad que se registra. El nombre dado a una variable puede diferir entre dispositivos e idiomas. Los ID de tema se utilizan para identificar la cantidad, independientemente del dispositivo o del idioma. Los ID de tema son únicos en el Panel Server.

NOTA: Las tres primeras comas se utilizan por razones de diseño en una aplicación de hoja de cálculo.

5

,,,"modbus:1_mb_VAB","modbus:1_mb_VAN"

Esta fila contiene los ID de tema de las mediciones registradas.

6

7

Error,UTC Offset (minutes),Local Time Stamp,RmsVoltagePhsAB (V),RmsVoltagePhsAN (V)

Esta fila contiene los encabezados de las columnas para los datos registrados en la fila 8 y más:

  • Error: 0 para que todo sea correcto, 19 si al menos una medición no es válida o no está disponible para el muestreo (NaN).

  • UTC Offset (minutes): desplazamiento de la marca de hora local desde la zona horaria UTC.

  • Local Time Stamp: fecha y hora de las muestras

A partir del cuarto elemento, cada medida se describe por su nombre y unidad (si se conoce).

8 y más

0,0,2022-11-04 08:10:00,127.80000305,235.3999939

0,0,2022-11-04 08:15:00,128.1000061,235.69999695

0,0,2022-11-04 08:20:00,127.69999695,234.8999939

Esta fila contiene los datos registrados.

Publicación JSON

La siguiente tabla proporciona una explicación del contenido del archivo .json, con contenido de ejemplo tomado del archivo de ejemplo para ilustrarlo.

@MOP and SMEs: Review the table. I think it would be easier to give an example file that contains measurements (rather than a Digital input) to make the table easier to understand.
Datos en el archivo .json Descripción Ejemplo

valueItemId

Nombre del dispositivo y medición/evento. El nombre del dispositivo utilizado en el .json es un nombre interno. Para obtener la correspondencia entre este nombre y el nombre del dispositivo que aparece en la lista Panel Server, siga el procedimiento para exportar todos los registros. El archivo diagnostic_topology.txt en los registros exportados enumera los nombres de los dispositivos y los nombres internos.

Io_block:7_iod_827_DO1 indica el dispositivo de E/S número 7 y el registro de las acciones en la entrada digital 1

timestamp

Referencia temporal del inicio del período de muestreo

2023-03-28T08:13:00Z

v

Medición/evento

Open

t

Desplazamiento de tiempo en ms para agregar a la referencia de tiempo

120.000 ms = 120 s = 2 min, de modo que la muestra se tomó a las 08.13 + 2 min = 08.15

s

Medida inválida

false

En las líneas siguientes se incluye un ejemplo de un archivo .json con datos formado por una lista de dos series temporales con una recopilación de varios registros:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?