Appendice D: Formati di file della pubblicazione SFTP e HTTPS
Pubblicazione CSV
La tabella seguente fornisce i dettagli di ogni riga del file .csv, con i dati di campionamento.
Riga |
Dati nel file .csv |
Descrizione |
---|---|---|
1 |
|
Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per le informazioni fornite nella riga 2:
|
2 |
|
Questa riga contiene informazioni sul Panel Server che ha prodotto il file e sul dispositivo a valle da cui sono state campionate le misurazioni. |
3 |
– |
– |
4 |
|
Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per gli ID argomento. Un ID argomento è un riferimento alla quantità registrata. Il nome assegnato a una quantità può differire tra dispositivi e lingue. Gli ID argomento consentono di identificare la quantità indipendentemente dal dispositivo o dalla lingua. Gli ID argomento sono univoci in tutto Panel Server. NOTA: le prime 3 virgole sono utilizzate a scopo di layout
in un’applicazione di foglio di calcolo.
|
5 |
|
Questa riga contiene gli ID argomento delle misurazioni registrate. |
6 |
– |
– |
7 |
|
Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per i dati registrati nelle righe 8 e più:
Dal quarto elemento in poi, ogni misurazione è descritta dai relativi nome e unità (se nota). |
8 e più |
|
Queste righe contengono i dati registrati. |
Pubblicazione JSON
La tabella seguente fornisce una spiegazione del contenuto del file .json, con contenuto di esempio tratto dal file di esempio da illustrare.
Dati nel file json | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
valueItemId |
Nome dispositivo e misurazione/evento. Il nome del dispositivo utilizzato nel file .json è un nome interno. Per ottenere la corrispondenza tra questo nome e il nome del dispositivo elencato in Panel Server, seguire la procedura per esportare tutti i registri. Il file diagnostic_topology.txt nei registri esportati elenca i nomi dei dispositivi e i nomi interni. |
Io_block:7_iod_827_DO1 denota il dispositivo IO numero 7 e la registrazione delle azioni sull’ingresso digitale 1 |
timestamp |
Riferimento temporale dell’inizio del periodo di campionamento |
2023-03-28T08:13:00Z |
v |
Misurazione/evento |
Open |
t |
Offset temporale in ms da aggiungere al riferimento dell’ora |
120000 ms = 120 s = 2 min quindi il campione è stato prelevato alle 08.13 + 2 min = 08.15 |
s |
Misurazione non valida |
false |