Détection des équipements sans fil via les pages Web

Présentation

Les équipements sans fil installés dans le système Panel Server peuvent être détectés via les pages Web EcoStruxure Panel Server en utilisant l’une des méthodes décrites : Automatique ou Sélectif.

  • Automatique (par défaut) : détecte les équipements sans fil dans le système Panel Server.

  • Sélectif : détecte uniquement les équipements sans fil appartenant à une liste sélective. Vous pouvez saisir la liste manuellement dans les pages Web ou charger un fichier préparé contenant la liste.

La fonction Protect Plus vous permet de lancer une détection avec une sécurité renforcée en utilisant le code d’installation à 36 caractères des équipements à ID RF à 16 caractères. Les familles d’équipements suivantes comportent un ID RF à 16 caractères :

  • PowerTag Control

  • PowerLogic HeatTag

  • PowerLogic PD100

  • MasterPacT MTZ avec l’unité de contrôle MicroLogic Active AP ou EP

  • Exiway Link

Lorsque Protect Plus est sélectionné (par défaut), la détection automatique est disponible pour les équipements à ID RF à 8 caractères, par exemple, PowerTag Energy. Pour détecter les équipements à ID RF à 16 caractères, utilisez une liste sélective qui inclut le code d’installation à 36 caractères des équipements.

Lorsque Protect Plus est désélectionné, tous les équipements peuvent être détectés sans bénéficier du niveau de sécurité élevé.

Détection automatique des équipements sans fil via les pages Web

Le tableau suivant indique la disponibilité de la détection automatique en fonction du paramètre Protect Plus :

Type d’équipement Exemple Détection disponible
Protect Plus sélectionné Protect Plus désélectionné

ID RF à 8 caractères

PowerTag Energy

Oui

Oui

ID RF à 16 caractères

PowerLogic HeatTag

Non

Oui

Pour effectuer une détection automatique des équipements sans fil via les pages Web, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous aux pages Web de Panel Server (reportez-vous à la procédure d’accès aux pages Web).

  2. Naviguez jusqu’à Paramètres > Équipements sans fil > Détection > Méthode de détection et cliquez sur Automatique.

  3. Cliquez sur Démarrer pour scruter l’environnement et détecter les équipements sans fil disponibles.

    Résultat : Les équipements apparaissent dans la liste des équipements sans fil détectés et dans l’arborescence des équipements au fur et à mesure qu’ils sont détectés.

    Dans certains cas, les équipements peuvent ne pas être entièrement détectés par Panel Server. Dans le tableau Détection incomplète, une colonne libellée Statut indique la cause de la détection incomplète.

    Pour les équipements indiquant Code d’installation non fourni, utilisez une liste sélective pour saisir les informations manquantes et lancer une détection sélective.

    NOTE: Un message contextuel indique si l’occupation du réseau est élevée ou saturée et propose des solutions. Si une action est requise, accédez à Paramètres > Équipements sans fil > Configuration réseau > Communication sans fil.
  4. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner l’équipement sans fil dans l’arborescence et cliquer sur Localiser pour trouver l’équipement dans le panneau.

    Résultat : Le voyant d’état de l’équipement sélectionné clignote rapidement en vert dans le panneau.

  5. Si l’un des équipements sans fil localisés ne fait pas partie de votre système, cliquez sur Supprimer pour le rejeter.

  6. Configurez les équipements sans fil.

@writer: In fw2.3, UIcontrol Incomplete discovery will change.

Détection sélective des équipements sans fil via les pages Web

La détection sélective utilise l’ID RF d’un équipement sans fil pour réaliser une détection.

Le tableau suivant indique la disponibilité de la détection sélective en fonction du paramètre Protect Plus :

Type d’équipement Exemple Détection disponible
Protect Plus sélectionné Protect Plus désélectionné

ID RF à 8 caractères

PowerTag Energy

Oui

Oui

ID RF à 16 caractères

PowerLogic HeatTag

Avec le code d’installation*

Oui

* Recommandé pour bénéficier d’une sécurité renforcée pendant l’installation

Pour réaliser une détection sélective des équipements sans fil via les pages Web, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous aux pages Web de Panel Server (reportez-vous à la procédure d’accès aux pages Web).

  2. Accédez à Paramètres > Équipements sans fil > Détection > Méthode de détection et cliquez sur Sélectif.

    Tous les équipements sans fil de la liste sélective, et seulement eux, peuvent être détectés par Panel Server. Panel Server utilise l’ID RF de chaque équipement pour le détecter.

  3. Téléversez un fichier de liste préparée en cliquant sur Téléverser un fichier ou renseignez le tableau qui s’ouvre avec les informations suivantes pour chaque équipement de la liste sélective :

    • ID RF

    • ID de serveur virtuel compris entre 1 et 254 (facultatif). Si l’ID n’est pas spécifié, Panel Server attribue la première valeur disponible.

    • Code d’installation (avec Protect Plus activé) pour les équipements concernés

    IMPORTANT: Le téléversement d’une liste sélective préparée efface toutes les données qui ont été ajoutées manuellement à la liste sélective dans les pages Web.
  4. Cliquez sur Démarrer pour scruter l’environnement et détecter les équipements sans fil de la liste.

    Résultat : Les équipements apparaissent dans la liste des équipements sans fil détectés et dans l’arborescence des équipements au fur et à mesure qu’ils sont détectés.

    Dans certains cas, les équipements peuvent ne pas être entièrement détectés par Panel Server. Dans le tableau Détection incomplète, une colonne libellée Statut indique la cause de la détection incomplète. Vérifiez la cause et corrigez le problème avant de relancer la détection sélective.

    Si l’équipement n’est pas détecté et n’apparaît pas dans le tableau Détection incomplète, Reportez-vous à Pages Web de résolution des problèmes.

    NOTE: Un message contextuel indique si l’occupation du réseau est élevée ou saturée et propose des solutions. Pour vérifier l’occupation du réseau, accédez à Paramètres > Équipements sans fil > Configuration réseau > Communication sans fil.

ID de serveur virtuel

Un ID d’adresse virtuel est appliquée pendant le processus de détection avec Panel Server. Le premier ID d’adresse de serveur virtuel est attribué au premier équipement détecté et incrémenté de un pour chaque équipement détecté. Par défaut, les ID de serveur virtuel attribués aux équipements sans fil commencent à 100.

Lors de l’utilisation du processus de détection sélective, les ID de serveur virtuel peuvent être définis dans la liste sélective. S’ils ne sont pas définis dans la liste, les ID de serveur virtuel sont attribués dans l’ordre de détection, comme ci-dessus.

L’ID de serveur virtuel attribué aux équipements sans fil peut être modifié une fois le processus de détection terminé.

Définition de la liste des équipements sélectionnés

La liste sélective est un fichier csv qui répertorie les équipements sans fil sélectionnés à téléverser sur les pages Web Panel Server. Chaque ligne du fichier csv contient les données d’un équipement au format suivant, séparées par des points-virgules :

  • ID RF avec préfixe 0x (obligatoire)

  • ID de serveur virtuel (facultatif)

  • Code d’installation avec préfixe 0x (à utiliser avec Protect Plus)

Exemple de fichier csv :

Recherche de l’ID RF de l’équipement et du code d’installation

Pour obtenir l’ID RF et le code d’installation d’un équipement, scannez le code QR de l’équipement. Suivez le lien vers la page d’accueil Go2SE de l’équipement et cliquez sur Plus de détails pour obtenir les informations pertinentes :

  • zb = RF-ID (8 ou 16 caractères)
  • ic = code d’installation composé de 36 caractères (selon l’équipement)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?