Rilevamento di dispositivi wireless tramite pagine Web

Presentazione

Dispositivi wireless installati nel sistema Panel Server possono essere rilevati tramite EcoStruxure Panel Server utilizzando uno dei metodi descritti: Automatico o selettivo.

  • Automatico (predefinito): rileva i dispositivi wireless nel sistema Panel Server

  • Selettivo: rileva solo i dispositivi wireless appartenenti a un elenco selettivo. È possibile immettere manualmente l’elenco nelle pagine Web oppure caricare un file preparato contenente l’elenco.

Il pulsante Protect Plus consente di avviare un rilevamento con maggiore sicurezza utilizzando il codice di installazione di dispositivi RF-ID con 16 caratteri. Le seguenti famiglie di dispositivi hanno un formato RF-ID a 16 caratteri:

  • PowerTag Control

  • PowerLogic HeatTag

  • PowerLogic PD100

  • MasterPacT MTZ con unità di controllo MicroLogic Active AP o EP

  • Exiway Link

Con Protect Plus selezionato (impostazione predefinita), è disponibile il rilevamento automatico per i dispositivi RF-ID a 8 caratteri, ad esempio, PowerTag Energy. Per rilevare i dispositivi RF-ID a 16 caratteri, utilizzare un elenco selettivo che includa il codice di installazione a 36 caratteri dei dispositivi.

Con Protect Plus deselezionato, tutti i dispositivi possono essere rilevati senza beneficiare del livello di sicurezza elevato.

Rilevamento automatico di dispositivi wireless tramite pagine Web

La tabella seguente indica la disponibilità del rilevamento automatico in base all’impostazione Protect Plus:

Tipo di dispositivo Esempio Rilevamento disponibile
Protect Plus selezionato Protect Plus deselezionato

RF-ID a 8 caratteri

Energia PowerTag

RF-ID a 16 caratteri

PowerLogic HeatTag

No

Per eseguire un rilevamento automatico dei dispositivi wireless tramite le pagine Web, procedere come indicato di seguito:

  1. Accedere alle pagine Web di Panel Server (vedere come accedere alle pagine Web).

  2. Passare a Impostazioni > Dispositivi wireless > Rilevamento > Metodo di rilevamento e fare clic su Automatico.

  3. Fare clic su Scansione per analizzare l’ambiente e rilevare i dispositivi wireless disponibili.

    Risultato: I dispositivi vengono visualizzati nell’elenco dei dispositivi wireless rilevati e nella struttura ad albero dei dispositivi quando vengono rilevati.

    In alcuni casi, i dispositivi potrebbero non essere completamente rilevati dal Panel Server. Nella tabella Rilevamento incompleto, una colonna etichettata Stato indica la causa della scoperta incompleta.

    Per i dispositivi che indicano Codice di installazione non fornito, utilizzare un elenco selettivo per immettere le informazioni mancanti e avviare un rilevamento selettivo.

    NOTA: Un messaggio a comparsa indica se l’occupazione della rete è elevata o satura e suggerisce soluzioni. Se è necessaria un’azione, passare a Impostazioni > Dispositivi wireless > Configurazione di rete > Comunicazione wireless.
  4. Se necessario, è possibile selezionare il dispositivo wireless nella struttura ad albero dei dispositivi e fare clic su Individua per trovare il dispositivo nel pannello.

    Risultato: il LED di stato del dispositivo selezionato lampeggia rapidamente in verde nel pannello.

  5. Se uno dei dispositivi wireless individuati non fa parte sistema, fare clic su Elimina per rifiutare il dispositivo.

  6. Configurare i dispositivi wireless.

@writer: In fw2.3, UIcontrol Incomplete discovery will change.

Rilevamento selettivo dei dispositivi wireless tramite pagine Web

Il rilevamento selettivo utilizza RF-ID di un dispositivo wireless per eseguire un rilevamento.

La tabella seguente indica la disponibilità del rilevamento selettivo in base all’impostazione Protect Plus:

Tipo di dispositivo Esempio Rilevamento disponibile
Protect Plus selezionato Protect Plus deselezionato

RF-ID a 8 caratteri

Energia PowerTag

RF-ID a 16 caratteri

PowerLogic HeatTag

Con codice di installazione*

* Si consiglia di aumentare il livello di sicurezza durante l’installazione

Per eseguire il rilevamento selettivo dei dispositivi wireless tramite le pagine Web, procedere nel seguente modo:

  1. Accedere alle pagine Web di Panel Server (vedere come accedere alle pagine Web).

  2. Passare a Impostazioni > Dispositivi wireless > Rilevamento > Metodo di rilevamento e fare clic su Selettivo.

    Panel Server può rilevare tutti i dispositivi nell’elenco selettivo e solo quelli. Panel Server utilizza l’RF-ID di ciascun dispositivo per rilevarlo.

  3. Caricare un file elenco preparato facendo clic su Carica file o compilando la tabella che si apre con le seguenti informazioni per ciascun dispositivo nell’elenco selettivo:

    • RF-ID

    • ID server virtuale compreso tra 1 e 254 (opzionale). Se l’ID non è specificato, il parametro Panel Server assegna il primo valore disponibile.

    • Codice di installazione (con Protect Plus attivato) per i dispositivi pertinenti

    IMPORTANTE: Il caricamento di un elenco selettivo preparato elimina tutti i dati aggiunti manualmente all’elenco selettivo nelle pagine Web.
  4. Fare clic su Avvio per analizzare l’ambiente e rilevare i dispositivi wireless nell’elenco.

    Risultato: I dispositivi vengono visualizzati nell’elenco dei dispositivi wireless rilevati e nella struttura ad albero dei dispositivi quando vengono rilevati.

    In alcuni casi, i dispositivi potrebbero non essere completamente rilevati dal Panel Server. Nella tabella Rilevamento incompleto, una colonna etichettata Stato indica la causa della scoperta incompleta. Controllare la causa e correggere il problema prima di avviare di nuovo il rilevamento selettivo.

    Se il dispositivo non viene rilevato e non viene visualizzato nella tabella Rilevamento incompleto, consultare le pagine Web di risoluzione dei problemi.

    NOTA: Un messaggio a comparsa indica se l’occupazione della rete è elevata o satura e suggerisce soluzioni. Per verificare l’occupazione della rete, selezionare Impostazioni > Dispositivi wireless > Configurazione di rete > Comunicazione wireless.

ID server virtuale

Durante il processo di rilevamento con Panel Server verrà applicato un indirizzo ID virtuale. Il primo ID indirizzo server virtuale viene allocato al primo dispositivo rilevato e incrementato di un’unità per ciascun dispositivo rilevato. Per impostazione predefinita, gli ID server virtuali allocati ai dispositivi wireless iniziano da 100.

Quando si utilizza il processo di rilevamento selettivo, gli ID del server virtuale possono essere definiti nell’elenco selettivo. Se non sono definiti nell’elenco, gli ID dei server virtuali vengono allocati in ordine di individuazione, come indicato sopra.

L’ID del server virtuale assegnato ai dispositivi wireless può essere modificato al termine del processo di rilevamento.

Definizione dell’elenco dei dispositivi selezionati

L’elenco selettivo è un file csv che elenca i dispositivi wireless selezionati da caricare nelle pagine Web di Panel Server. Ciascuna riga del file csv contiene i dati di un dispositivo nel seguente formato, separati da un punto e virgola:

  • RF-ID con prefisso 0x (obbligatorio)

  • ID server virtuale (opzionale)

  • Codice di installazione con prefisso 0x (da utilizzare con Protect Plus)

Esempio di file csv:

Individuazione dell’RF-ID del dispositivo e del codice di installazione

Per ottenere RF-ID e codice di installazione di un dispositivo, eseguire la scansione del codice QR del dispositivo. Seguire il collegamento alla pagina iniziale Go2SE del dispositivo e fare clic su Maggiori dettagli per trovare le informazioni pertinenti:

  • zb = RF-ID (8 o 16 caratteri)
  • ic = codice di installazione composto da 36 caratteri (in funzione del dispositivo)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?