Deteção de dispositivos sem fios através de páginas Web

Apresentação

Os dispositivos sem fios instalados no sistema Panel Server podem ser detetados através das páginas Web do EcoStruxure Panel Server utilizando um dos métodos descritos: Automático ou Seletivo.

  • Automático (predefinição): deteta dispositivos sem fios no sistema Panel Server

  • Seletivo: deteta apenas os dispositivos sem fios pertencentes a uma lista seletiva. Pode introduzir a lista manualmente nas páginas Web ou pode carregar um ficheiro preparado que contenha a lista.

O Protect Plus permite-lhe iniciar uma deteção com maior segurança utilizando o código de instalação 36 carateres de dispositivos RF-ID de 16 carateres. As seguintes famílias de dispositivos têm RF-ID de 16 carateres:

  • PowerTag Control

  • PowerLogic HeatTag

  • PowerLogic PD100

  • MasterPacT MTZ com a unidade de controlo MicroLogic Active AP ou EP

  • Exiway Link

Com Protect Plus selecionado (selecionado por predefinição), a deteção automática está disponível para dispositivos RF-ID de 8 carateres, por exemplo, PowerTag Energy. Para detetar dispositivos RF-ID de 16 carateres, utilize uma lista seletiva que inclua o código de instalação de 36 carateres.

Com Protect Plus desmarcado, todos os dispositivos podem ser detetadops sem beneficiar do nível de segurança mais elevado.

Deteção automática de dispositivos sem fios através de páginas Web

A tabela seguinte indica a disponibilidade de deteção automática, dependendo da definição de Protect Plus:

Tipo de dispositivo Exemplo Deteção disponível
Protect Plus selecionado Protect Plus desmarcado

RF-ID de 8 carateres

PowerTag Energy

Sim

Sim

RF-ID de 16 carateres

PowerLogic HeatTag

Não

Sim

Para efetuar uma deteção automática de dispositivos sem fios através de páginas Web, proceda da seguinte forma:

  1. Inicie sessão nas páginas Web do Panel Server (veja como aceder às páginas Web).

  2. Navegue para Definições > Dispositivo sem fios > Deteção > Método de deteção e clique em Automático.

  3. Clique em Iniciar para analisar o ambiente e detetar dispositivos sem fios disponíveis.

    Resultado: Os dispositivos são apresentados na lista de dispositivos sem fios detetados e na vista de árvore de dispositivos à medida que são detetados.

    Em alguns casos, os dispositivos podem não ser totalmente detetados pelo Panel Server. Na tabela Deteção incompleta, uma coluna com a etiqueta Estado fornece a causa da deteção incompleta.

    Para dispositivos que indicam Código de instalação não fornecido, utilize uma lista seletiva para introduzir as informações em falta e iniciar uma deteção seletiva.

    NOTA: Uma mensagem de pop-up indica se a ocupação da rede é elevada ou saturada e sugere soluções. Se for necessária uma ação, navegue para Definições > Dispositivo sem fios > Configuração da rede > Comunicação sem fios.
  4. Se necessário, pode selecionar o dispositivo sem fios na vista de árvore de dispositivos e clicar Localizar para localizar o dispositivo no painel.

    Resultado: O LED de estado do dispositivo selecionado pisca a verde rapidamente no painel.

  5. Se um dos dispositivos sem fios localizados não fizer parte do sistema, clique em Eliminar para rejeitar o dispositivo.

  6. Configure os dispositivos sem fios.

@writer: In fw2.3, UIcontrol Incomplete discovery will change.

Deteção seletiva de dispositivos sem fios através de páginas Web

A deteção seletiva utiliza o RF-ID de um dispositivo sem fios para efetuar uma deteção.

A tabela seguinte indica a disponibilidade de deteção seletiva, dependendo da definição de Protect Plus:

Tipo de dispositivo Exemplo Deteção disponível
Protect Plus selecionado Protect Plus desmarcado

RF-ID de 8 carateres

PowerTag Energy

Sim

Sim

RF-ID de 16 carateres

PowerLogic HeatTag

Com código de instalação*

Sim

* Recomendado para beneficiar de uma maior segurança durante a instalação

Para efetuar a deteção seletiva de dispositivos sem fios através de páginas Web, proceda da seguinte maneira:

  1. Inicie sessão nas páginas Web do Panel Server (veja como aceder às páginas Web).

  2. Navegue para Definições > Dispositivo sem fios > Deteção > Método de deteção e clique em Seletivo.

    Todos e apenas os dispositivos sem fios na lista seletiva podem ser detetados pelo Panel Server. O Panel Server utiliza o RF-ID de cada dispositivo para detetá-lo.

  3. Carregue um ficheiro de lista preparado clicando em Carregar ficheiro ou preencha a tabela que abre com as seguintes informações para cada dispositivo na lista seletiva:

    • RF-ID

    • ID do servidor virtual no intervalo de 1 a 254 (opcional). Se o ID não for especificado, o Panel Server atribui o primeiro valor disponível.

    • Código de instalação (com Protect Plus ativado) para dispositivos aplicáveis

    IMPORTANTE: O carregamento de uma lista seletiva preparada apaga quaisquer dados que tenham sido adicionados manualmente à lista seletiva nas páginas Web.
  4. Clique em Iniciar para analisar o ambiente e detetar os dispositivos sem fios na lista.

    Resultado: Os dispositivos são apresentados na lista de dispositivos sem fios detetados e na vista de árvore de dispositivos à medida que são detetados.

    Em alguns casos, os dispositivos podem não ser totalmente detetados pelo Panel Server. Na tabela Deteção incompleta, uma coluna com a etiqueta Estado fornece a causa da deteção incompleta. Verifique a causa e corrija o problema antes de reiniciar a deteção seletiva.

    Se o dispositivo não for detetado e não for apresentado na tabela Deteção incompleta, consulte Páginas Web de resolução de problemas.

    NOTA: Uma mensagem de pop-up indica se a ocupação da rede é elevada ou saturada e sugere soluções. Para verificar a ocupação da rede, navegue para Definições > Dispositivo sem fios > Configuração da rede > Comunicação sem fios.

ID do servidor virtual

É aplicado um endereço de ID virtual durante o processo de deteção com o Panel Server. O primeiro ID de endereço do servidor virtual é atribuído ao primeiro dispositivo detetado e incrementado em um para cada dispositivo detetado. Por predefinição, os ID de servidor virtual atribuídos a dispositivos sem fios começam a partir de 100.

Quando utilizar o processo de deteção seletiva, os ID do servidor virtual podem ser definidos na lista seletiva. Se não estiverem definidos na lista, os ID de servidor virtual são atribuídos por ordem de deteção, conforme indicado acima.

O ID de servidor virtual atribuído aos dispositivos sem fios pode ser alterado depois do processo de deteção ser concluído.

Definir a lista de dispositivos selecionados

A lista seletiva é um ficheiro .csv que lista os dispositivos sem fios selecionados que vão ser carregados nas páginas Web do Panel Server. Cada linha do ficheiro .csv contém os dados de um dispositivo no seguinte formato, separados por ponto e vírgula:

  • RF-ID com prefixo 0x (obrigatório)

  • ID do servidor virtual (opcional)

  • Código de instalação com prefixo 0x (para utilização com Protect Plus)

Exemplo de ficheiro .csv:

Localizar o dispositivo RF-ID e o código de instalação

Para obter o RF-ID e código de instalação de um dispositivo, analise o código QR do dispositivo. Siga a ligação para a página inicial Go2SE do dispositivo e clique em Mais detalhes para encontrar as informações relevantes:

  • zb = RF-ID (8 ou 16 carateres)
  • ic = código de instalação constituído por 36 carateres (dependendo do dispositivo)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?