Firmwareaktualisierung

Einführung

Aktualisieren Sie den Panel Server auf die neueste Version, um:

  • die neuesten Funktionen zu erhalten

  • mit Sicherheitspatches auf dem Laufenden zu bleiben

  • dem Schneider Electric Customer Care Center den Fernzugriff auf die Panel Server-Webseiten zu ermöglichen

    RAC-Zertifikate (Fernzugriffskontrolle) für jede Firmwareversion sind bis zu den in der Tabelle angegebenen Daten gültig.

    Panel Server - Firmwareversion Gültigkeitsdatum des Remote-Access-Zertifikats

    002.002.000

    27. Januar 2026

    002.001.000

    24. November 2025

    002.000.000

    22. Mai 2025

Verwenden Sie die aktuelle Version von EcoStruxure Power Commission, um Ihr Produkt auf die neueste verfügbare Version zu aktualisieren. Eine Firmwareaktualisierung kann auch über die integrierten Webseiten durchgeführt werden.

Alle Firmwareversionen für den Panel Server werden über die Public-Key-Infrastruktur von Schneider Electric zur Gewährleistung der Integrität und Authentizität der Firmware auf dem Panel Server signiert.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Überprüfen der Firmwareversion

Die aktuell ausgeführte Firmwareversion des Panel Server kann wie folgt überprüft werden:
  • Mit der Software EcoStruxure Power Commission

  • Auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Allgemein

Das jeweils neueste Sicherheitspatch ist auch auf den EcoStruxure Panel Server-Webseiten verfügbar. Es handelt sich hierbei um die niedrigste Firmwarerevision, auf die der Panel Server heruntergestuft werden kann, ohne zurzeit installierte Sicherheitspatches zu entfernen.

Kompatibilität der Firmware

Sie finden die Gerätefirmware-Baseline für alle Kommunikationsgeräte in der Schaltanlage, um die Kompatibilität der Firmwareversionen zu prüfen, im Menü Informationen der Software EcoStruxure Power Commission.

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der zu installierenden Firmware die folgenden Kriterien und wählen Sie die entsprechende Firmware aus:

  • EcoStruxure Panel Server-Modell:Entry, Universal, Universal Wired by Design oder Advanced.

  • Hardwareversion: 001.000.000 oder 002.000.000. Informationen zur Überprüfung der Hardwareversion finden Sie im entsprechenden Abschnitt.

HINWEIS: Wenn Sie versuchen, eine Firmwareversion zu installieren, die nicht mit Modell und Hardware Ihres EcoStruxure Panel Server kompatibel ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Installation wird abgebrochen.

Aktualisieren der Firmware

Zur Aktualisierung der Firmware des Panel Server stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

  • Software EcoStruxure Power Commission

    (empfohlen)
  • Webseiten des Panel Server

Für weitere Informationen zum Aktualisieren der Panel Server-Firmware siehe die jeweiligen Versionshinweise:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Firmware-Versionshinweise

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Firmware-Versionshinweise

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Firmware-Versionshinweise

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?