Actualización del firmware

Presentación

Actualice el Panel Server a la versión más reciente para:

  • Obtener las funciones más recientes

  • Mantener actualizados los parches de seguridad

  • Permita que el centro de asistencia al cliente de Schneider Electric acceda de forma remota a las páginas web del Panel Server.

    Los certificados de acceso remoto para cada versión de firmware son válidos hasta las fechas indicadas en la tabla.

    Versión de firmware del Panel Server Fecha de validez del certificado de acceso remoto

    002.002.000

    27 de enero de 2026

    002.001.000

    24 de noviembre de 2025

    002.000.000

    22 de mayo de 2025

Use la versión más reciente de EcoStruxure Power Commission para actualizar su producto a la última versión disponible. También es posible realizar una actualización de firmware con las páginas web integradas.

Todo el firmware diseñado para el Panel Server se firma con la infraestructura de clave pública de Schneider Electric para proporcionar la integridad y autenticidad del firmware que se ejecuta en el Panel Server.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.

Comprobación de la versión del firmware

Puede comprobarse la versión del firmware del Panel Server que se ejecuta actualmente:
  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • En las páginas web del Panel Server, en Configuración > General

El parche de seguridad más reciente también está disponible en las páginas web del EcoStruxure Panel Server. Es la revisión del firmware más baja que se puede instalar en el Panel Server sin retirar los parches de seguridad instalados actualmente.

Compatibilidad del firmware

Puede encontrar la línea base del firmware del dispositivo para todos los dispositivos de comunicación en el panel de conmutación para comprobar la compatibilidad de las versiones del firmware en el menú Información del software EcoStruxure Power Commission.

Al seleccionar el firmware que se va a instalar, tenga en cuenta los siguientes criterios y seleccione el firmware correspondiente:

  • Modelo del EcoStruxure Panel Server Entry, Universal, Universal Wired by Design o Advanced.

  • La versión de hardware 001.000.000 o 002.000.000. Para comprobar la versión del hardware, consulte el tema específico.

NOTA: Si intenta instalar una versión de firmware que no sea compatible con su modelo del EcoStruxure Panel Server y hardware, se muestra un mensaje de error y se anula la instalación.

Actualización del firmware

Para actualizar el firmware del Panel Server, aplique una de las opciones siguientes:

  • Software EcoStruxure Power Commission

    (recomendado)
  • Páginas web del Panel Server

Para obtener más información acerca de la actualización del firmware del Panel Server, consulte las notas de la versión respectivas:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notas de la versión de firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notas de la versión de firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notas de la versión de firmware

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?