Resolução de problemas
Resolução de problemas do EcoStruxure Panel Server
![]() |
---|
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO
ELÉTRICO
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
|
Problema |
Diagnóstico |
Ação |
---|---|---|
O Panel Server não foi encontrado pelo software EcoStruxure Power Commission durante a deteção automática. |
Endereço MAC (impresso na parte dianteira do Panel Server) não reconhecido. Tem de converter o valor hexadecimal do endereço MAC para um valor decimal para obter o endereço IP do Panel Server. |
Siga o procedimento para converter o valor hexadecimal do endereço MAC para o valor decimal para obter o endereço IP. |
Na primeira ligação com o Panel Server a partir de um computador, o Panel Server não é apresentado em Rede. | ||
O LED de estado não está aceso. | A fonte de energia não é aplicada ou não é estável. | Aplique energia ou verifique a fonte de energia. |
LED de estado do Panel Server a piscar a laranja | O Panel Server está no estado de funcionamento deteriorado. |
Consulte as Panel Server Páginas Web de diagnóstico. Em especial, pode observar o estado de funcionamento do Panel Server, que fornece informação sobre que componente interno fez com que o Panel Server começasse a piscar a laranja. Por exemplo:
|
LED de estado do Panel Server a vermelho fixo | Avaria grave. | Contacte o seu representante de assistência local da Schneider Electric para obter assistência. |
Procedimento para converter o endereço MAC num endereço IP
-
Siga o procedimento para converter o valor hexadecimal do endereço MAC para o valor decimal e obter o endereço IP:
-
Para o número de série do Panel Server que começa com
54-21-44
ou inferiorSe...
Então...
Exemplo com endereço MAC
00-00-54-01-07-70
O Panel Server está no modo de comutação Ethernet (predefinição).
Y
é igual aos últimos dígitos do endereço MAC do Panel Server convertido em valor decimal +1
.O hexadecimal
70
convertido para decimal é112
.Y
=112
+1
=113
Por conseguinte, o endereço IPV4 é
169.254.7.113
.O Panel Server está no modo separado por Ethernet e o computador está ligado à porta Panel Server ETH1.
O Panel Server está no modo separado por Ethernet e o computador está ligado à porta Panel Server ETH2.
Y
é igual aos últimos dígitos do endereço MAC do Panel Server convertido em valor decimal +2
.O hexadecimal
70
convertido para decimal é112
.Y
=112
+2
=114
Por conseguinte, o endereço IPV4 é
169.254.7.114
. -
Para o número de série do Panel Server que começa com
54-21-45
ou superiorSe...
Então...
Exemplo com endereço MAC
00-00-54-02-07-10
O Panel Server está no modo de comutação Ethernet (predefinição).
Y
é igual aos últimos dígitos do endereço MAC do Panel Server convertido em valor decimal.O hexadecimal
10
convertido para decimal é16
.Por conseguinte, o endereço IPV4 é
169.254.7.16
.O Panel Server está no modo separado por Ethernet e o computador está ligado à porta Panel Server ETH1.
O Panel Server está no modo separado por Ethernet e o computador está ligado à porta Panel Server ETH2.
Y
é igual aos últimos dígitos do endereço MAC do Panel Server convertido em valor decimal +1
.O hexadecimal
10
convertido para decimal é16
.Y
=16
+1
=17
Por conseguinte, o endereço IPV4 é
169.254.7.17
.
-
-
Inicie um dos Web browsers recomendados no seu computador.
-
No campo de endereço, introduza o endereço IPv4 que começa por
https://
e prima Enter para aceder à página de início de sessãohttps://169.254.XX.YY
.IMPORTANTE: Inicie o endereço IPv4 comhttps://
.
Resolução de problemas de páginas Web e comunicação
Problema |
Diagnóstico |
Ação |
---|---|---|
Não é possível iniciar sessão em páginas Web porque uma palavra-passe foi perdida ou esquecida. |
Palavra-passe perdida |
Reponha o Panel Server para as definições de fábrica. |
Não é possível navegar nas páginas Web do Panel Server. |
Configuração da rede incorreta |
Verifique se todos os parâmetros IP estão corretos. |
Verifique se o Panel Server recebe pedidos (efetue ping Panel Server no prompt do DOS. Introduza ping e o
endereço IP do Panel Server. Por exemplo, ping |
||
Verifique se todas as definições de ligação nas opções da Internet do browser estão corretas. |
||
O Panel Server perdeu a comunicação com dispositivos sem fios. |
Poluição no canal de radiofrequência |
Altere o canal de radiofrequência que comunica entre dispositivos sem fios e o Panel Server no software EcoStruxure Power Commission ou nas páginas Web do Panel Server. |
Um dispositivo sem fios não é detetado pelo Panel Server. |
O Panel Server não reconhece este tipo de dispositivos sem fios. |
Verifique se o dispositivo está na lista de dispositivos suportados. Consulte as respetivas notas de versão:
|
Um dispositivo sem fios RF-ID de 16 carateres não aparece na tabela de deteção ou na tabela de deteção incompleta após uma deteção seletiva. |
O RF-ID e o código de instalação não correspondem. |
Verifique e corrija o RF-ID e instale o código na lista seletiva preparada ou reintroduza os detalhes na lista de deteção seletiva e reinicie a deteção seletiva. |
Estado de dispositivos sem fios (por exemplo, Easergy TH110) não é atualizado nas páginas Web do Panel Server ou no software EcoStruxure Power Commission. |
O dispositivo sem fios está desligado ou deixou de comunicar com o Panel Server (por exemplo, se o dispositivo sem fios tiver sido movido para fora do alcance) e tiver o estado Não ligadoa vermelho nas páginas Web. |
|
O estado do dispositivo sem fios é
apresentado a laranja, Não ligado ou Ligadoou com um ícone laranja |
O dispositivo é detetado e o estado da ligação é desconhecido. |
Aguarde que o estado mude para Ligado (verde) ou Não ligado (vermelho). |
Um dispositivo Modbus não é detetado pelo Panel Server. |
Definições de configuração de dispositivo incorretas. |
|
Um dispositivo Modbus não comunica com o Panel Server. |
Está definido o mesmo ID de servidor para dois dispositivos Modbus na rede. |
Verifique se um ID de servidor não é utilizado duas vezes na rede Modbus. Consulte o tópico detalhado para corrigir conflitos com o software EcoStruxure Power Commission. |
Os alarmes não são apresentados na página Monitorização e controlo das páginas Web do Panel Server. |
O dispositivo pode estar associado a um modelo personalizado. |
|
O Panel Server não tem acesso à nuvem Schneider Electric. Rede inacessível é apresentado em Diagnóstico da ligação. |
Configuração da rede ou comunicação incorreta. |
Verifique se as definições de rede e comunicação estão definidas corretamente (por exemplo, a proxy ou o DNS são necessários, mas não estão definidos). |
Verifique se a firewall permite o acesso à rede e a ligação a partir do Panel Server, em especial se as portas e protocolos estiverem ativados e configurados corretamente. |
||
Verifique se a hora está definida como Cloud Schneider Electric na página Web Panel Server (consulte Data e hora). |
||
O Panel Server não é reconhecido pelos serviços em nuvem da Schneider Electric. |
– |
Verifique se essa porta 443 foi aberta para serviços em nuvem (consulte parâmetros para ligação à nuvem e serviços). Se tiver sido efetuada uma reposição para as definições de fábrica no Panel Server, contacte o seu Centro de atendimento ao cliente da Schneider Electric para ter o Panel Server associado novamente a serviços em nuvem da Schneider Electric. |