Apéndice C: Indicadores de red de dispositivos inalámbricos

Nivel de calidad de la señal

El nivel de calidad de la señal se basa en los indicadores de red LQI y PER, como se muestra en la siguiente tabla:

  Indicador de calidad del enlace (LQI)

LQI < 30

30 ≤ LQI < 60

60 ≤ LQI

Tasa de error de paquetes (PER)

PER > 30%

Débil

Débil

Buena

10% < PER ≤ 30%

Débil

Buena

Buena

PER ≤ 10%

Decente

Buena

Excelente

Indicadores de red

En la siguiente tabla se describen los indicadores de red de los dispositivos inalámbricos.

Tipo de información Descripción

RSSI

Muestra el nivel de intensidad de la señal inalámbrica.

  • De 0 a -65 dbm indica un buen nivel de potencia

  • De -65 a -75 dbm indica un nivel de potencia promedio

  • -75 dbm indica un nivel de energía deficiente con riesgo de apagones

LQI

Muestra la medición de la intensidad o la calidad de las tramas recibidas.

NOTA: Se recomienda utilizar este indicador como el principal indicador de aceptación.

PER

Muestra la proporción de paquetes que no llega a un destino sobre el número total previsto de paquetes. Se expresa en forma de porcentaje.

El cálculo del indicador PER (tasa de error de paquetes) depende del tipo de indicador:

  • Indicador del dispositivo: proporcionado por el dispositivo.

  • Indicador del servidor del panel: se calcula en una ventana deslizante de 10 minutos y se actualiza cada 30 segundos.

  • Indicador de enlace: muestra el más alto de los dos indicadores anteriores.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?