Annexe D : Formats de fichier de publication SFTP et HTTPS

Publication CSV

Le tableau suivant fournit les détails de chaque ligne du fichier .csv, avec des exemples de données :

Ligne

Données dans le fichier .csv

Description

1

Gateway Name,Gateway SN,Gateway IP Address,Gateway MAC Address,Device Name,Device Local ID,Device Type ID,Device Type Name,Logging Interval,Historical Intervals

Cette ligne contient les en-têtes de colonne correspondant aux informations fournies à la ligne 2 :

  • Gateway Name : nom donné à Panel Server pendant la mise en service

  • Gateway SN : numéro de série de Panel Server

  • Gateway IP : adresse IP de Panel Server

  • Gateway MAC Address : adresse MAC de Panel Server

  • Device Name : nom donné à l’équipement pendant la mise en service

  • Device Local ID : référence de l’équipement concerné, unique sur Panel Server

  • Device Type ID : modèle d’équipement

  • Device Type Name : modèle d’équipement

  • Logging Interval : période d’échantillonnage exprimée en minutes

  • Historical Intervals : nombre total de lignes de données consignées dans ce fichier

2

Device TypeEcoStruxure Panel Server,542206310926,10.195.253.81,00:00:54:E5:8A:36,F160 3P 3P+N,modbus:1_mb_81,F160 3P 3P+N,F160 3P 3P+N,5,7

Cette ligne contient des informations sur Panel Server qui a produit le fichier et l’équipement en aval à partir duquel les mesures ont été échantillonnées.

3

4

,,,Topic ID1,Topic ID2

Cette ligne contient les en-têtes de colonne correspondant aux ID de rubrique. Un ID de rubrique est une référence à la quantité consignée. Le nom attribué à une valeur peut différer selon les équipements et les langues. Les ID de rubrique sont utilisés pour identifier la quantité indépendamment de l’équipement et de la langue. Les ID de rubrique sont uniques au sein de Panel Server.

NOTE: Les 3 premières virgules sont utilisées à des fins de mise en page dans un tableur.

5

,,,"modbus:1_mb_VAB","modbus:1_mb_VAN"

Cette ligne contient les ID de rubrique des mesures enregistrées.

6

7

Error,UTC Offset (minutes),Local Time Stamp,RmsVoltagePhsAB (V),RmsVoltagePhsAN (V)

Cette ligne contient les en-têtes de colonne des données consignées dans les lignes 8 et suivantes :

  • Error : 0 pour le succès, 19 lorsqu’au moins une mesure n’était pas valide ou disponible pour l’échantillonnage (NaN).

  • UTC Offset (minutes) : décalage de l’horodatage local par rapport au fuseau horaire UTC.

  • Local Time Stamp : date et heure des échantillons

A partir du quatrième élément, chaque mesure est décrite par son nom et son unité (si elle est connue).

8 et suivantes

0,0,2022-11-04 08:10:00,127.80000305,235.3999939

0,0,2022-11-04 08:15:00,128.1000061,235.69999695

0,0,2022-11-04 08:20:00,127.69999695,234.8999939

Ces lignes contiennent les données consignées.

Publication JSON

Le tableau suivant décrit le contenu du fichier .json et l’illustre à partir de l’exemple de fichier json.

@MOP and SMEs: Review the table. I think it would be easier to give an example file that contains measurements (rather than a Digital input) to make the table easier to understand.
Données dans le fichier json Description Exemple

valueItemId

Nom de l’équipement et mesure/événement. Le nom d’équipement utilisé dans le fichier .json est un nom interne. Pour obtenir la correspondance entre ce nom et le nom d’équipement figurant dans Panel Server, reportez-vous à la procédure d’exportation de tous les journaux. Le fichier diagnostic_topology.txt figurant parmi les journaux exportés répertorie les noms d’équipement et les noms internes.

Io_block:7_iod_827_DO1 indique l’équipement d’E/S numéro 7 et l’enregistrement des actions sur l’entrée numérique 1

timestamp

Référence temporelle du début de la période d’échantillonnage

2023-03-28T08:13:00Z

v

Mesure/événement

Open

t

Décalage horaire (en ms) à ajouter à la référence temporelle

120 000 ms = 120 s = 2 min, donc échantillon prélevé à 08.13 + 2 min = 08.15

s

Mesure invalide

false

Les lignes suivantes fournissent un exemple de fichier .json dont les données consistent en une liste de deux séries chronologiques avec un ensemble de plusieurs enregistrements :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?